Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

Medición mediante la tecnología RTD en aplicaciones industriales

Descubra el fascinante universo de los RTD, incluyendo los sensores Pt100 y los sensores de hilo bobinado, y sus aplicaciones industriales.

Video Multiple industries 03.12.2024

En este vídeo, uno de nuestros expertos en temperatura de Endress+Hauser responde y explica las siguientes preguntas.

  • ¿Qué es un RTD? Las siglas RTD corresponden a "Resistance Temperature Detector" o termómetro o sonda de temperatura de resistencia, un sensor que ajusta su resistencia en función de los cambios de temperatura.
  • ¿Qué significa Pt100? El Pt100 es un tipo específico (lineal) de sensor RTD. Su nombre es la abreviatura de Pt = platino y 100 = resistencia nominal de 100 Ω a 0 °C (32 °F). Un Pt100 cuenta con el llamado PTC (coeficiente de temperatura positivo), ya que la resistencia aumenta con la temperatura.
  • ¿Cuáles son los tipos de RTD más habituales? El sensor RTD de hilo bobinado consta de un hilo de platino enrollado en hélice y protegido con cerámica. El sensor de película delgada, por su lado, cuenta con una capa fina de platino sobre la cerámica y está protegido con vidrio.
  • ¿Qué son las mediciones NTC? Las siglas NTC significan Negative Temperature Coefficient (coeficiente de temperatura negativo). Esta medición funciona de manera inversa a los PTC, ya que la resistencia se reduce a medida que la temperatura aumenta. Estas mediciones se emplean principalmente en la electrónica de consumo, dado que carecen del nivel de estandarización de un Pt100, por ejemplo. No suelen emplearse en aplicaciones de tecnología de procesos, por lo que Endress+Hauser no las incorpora en su oferta.
  • ¿Qué sensores ofrece Endress+Hauser? Ofrecemos todos los sensores RTD y TC estándar, además de tecnologías de sensor exclusivas y patentadas como iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens y iTHERM TrustSens.

¿Cree que la medición de temperatura es aburrida? ¡Para nada! Hoy en día, la medición con tecnología RTD se utiliza en las aplicaciones industriales. La medición RTD con el Pt100 es el estándar industrial para la medición de temperatura en aplicaciones de control de procesos. Las siglas RTD proceden del inglés Resistance Temperature Detector, y Pt100 quiere decir platino 100. El platino es el material más noble del mundo. Es resistente a la corrosión y no interactúa con ninguna sustancia. El 100 simboliza los 100 ohmios de resistencia eléctrica a una temperatura de cero grados Celsius o 32 grados Fahrenheit: la temperatura a la que se derrite el hielo. El Pt100 es un sensor de coeficiente de temperatura positivo, lo que significa que su resistencia eléctrica aumenta conforme lo hace la temperatura. Este método ha sido ampliamente utilizado en aplicaciones industriales durante décadas. Este tipo de sensores tienen este aspecto.

Hay dos tipos generales: el primero y el más antiguo es un sensor de hilo bobinado que cuenta con un fino cable de platino enrollado en hélice y protegido por este cuerpo de cerámica, conectado aquí, donde la hélice vuelve a descender. La longitud total de un equipo como este es de aproximadamente media pulgada, o de 12 a 15 milímetros. Hoy en día, el estándar más habitual es el llamado sensor de película delgada. También cuenta con cerámica, pero vamos a observarlo más detalladamente. En este cuerpo de cerámica de aquí hay una capa fina de platino moteada, de forma que la longitud total de esta línea conductora alcance los 100 ohmios. Y este conductor de platino está protegido por una pequeña pantalla de vidrio. Además de la tecnología del Pt100 y los RTD, existen las mediciones NTC. Las mediciones NTC funcionan de modo opuesto, es decir, la resistencia disminuye a medida que aumenta la temperatura.

A diferencia del Pt100, no están estandarizadas. Por este motivo, se utilizan principalmente en la electrónica de consumo y no en las aplicaciones de tecnología de procesos. Además de los sensores estándar de película delgada y de hilo bobinado, que son muy habituales en la industria, Endress+Hauser ha desarrollado tecnologías de sensor innovadoras, como StrongSens, QuickSens y TrustSens (de autocalibración).

Descubra nuestros productos con sensores RTD:

Eventos y formaciones