Monitorización de la calidad del agua en piscifactorías
Digitalización de la piscicultura Petite Camargue Alsacienne
Las poblaciones de salmón del Atlántico han disminuido drásticamente como consecuencia la degradación de la calidad del agua y la construcción de presas. Es por ello que la Comisión Internacional para la Protección del Rin (CIPR) se ha fijado el objetivo de reintroducir esta especie. A fin de garantizar una reproducción óptima de los salmones, se emplea una solución de Endress+Hauser para monitorizar la calidad del agua y crear así el entorno de crecimiento ideal para los peces.
Resultados
Solución de monitorización fiable para garantizar un crecimiento óptimo de la población de salmones
Acceso digitalizado a todos los datos de medición en la propia instalación como función complementaria
Los valores medidos y el estado del sensor se transmiten de forma inalámbrica a través de puertas de enlace digitales y se puede acceder a ellos de forma remota mediante Netilion
Antecedentes
Desde la década de 1950, el número de salmones del Atlántico ha disminuido significativamente debido al deterioro de la calidad del agua y al aumento de la construcción de presas. Sin embargo, la Comisión Internacional para la Protección del Rin ha puesto en marcha un programa para reintroducir las especies migratorias. La piscifactoría Petite Camargue Alsacienne cría salmones del Atlántico para repoblar el Rin. El objetivo de esta plataforma de cría es garantizar la fertilidad óptima de los animales reproductores y minimizar las pérdidas por cría incontrolada.
Nuestra solución
Para cumplir los requisitos de control de la calidad del agua recirculada en los recintos, se instaló una estación de medición. Se analizan todos los parámetros de calidad del agua: nivel de oxígeno, pH, temperatura, contenido de nitratos, así como los parámetros físicos del circuito de recirculación, como, por ejemplo, el caudal de agua en la tubería y la presión y nivel del agua en el tanque de recuperación. A continuación, estos datos de medición se envían a un sistema de gestión local que permite verlos en campo y en dispositivos móviles.