Producción de biogás y biometano a partir de lodos y residuos
Cómo se transforman los residuos en biogás y biometano mediante la digestión anaerobia para favorecer el uso circular de los recursos y un suministro energético fiable
Síntesis
- La producción de biogás transforma los flujos de residuos orgánicos —como los residuos alimentarios y agrícolas, así como los lodos de depuradora— en energía renovable mediante digestión anaerobia, contribuyendo a la valorización de residuos, la recuperación de energía y el avance hacia una economía circular.
- El biometano se produce mediante la mejora de la calidad del biogás para eliminar dióxido de carbono, humedad y contaminantes traza, creando un gas renovable que puede inyectarse en redes de gas natural o utilizarse en aplicaciones industriales y de transporte.
- El éxito en la producción de biogás y biometano depende del mantenimiento de unas condiciones de proceso estables, una calidad constante del gas y una alta disponibilidad de la planta, con el fin de maximizar la recuperación de energía y la eficiencia operativa.
¿Cómo convertir los flujos de residuos orgánicos en energía renovable?
Los flujos de residuos orgánicos, como las materias primas agrícolas, los residuos alimentarios y los lodos de depuradora, se transforman en biogás y biometano mediante la digestión anaerobia. Al recuperar energía de residuos, biogás y biometano se contribuye a la descarbonización, a reducir los volúmenes de residuos y las emisiones y a mejorar la seguridad energética a través de la energía renovable generada localmente que puede apoyar los sistemas de electricidad, calor y gas.
Desde una perspectiva de proceso y operativa, las plantas de biogás y biometano se han diseñado para equilibrar la estabilidad biológica, el rendimiento de gas y energía y la disponibilidad total bajo condiciones de materia prima muy variables. El objetivo de los operadores es mantener un proceso de digestión estable que proporcione una calidad constante del gas y eficiencia energética, al mismo tiempo que lidia con el cambio en la composición de materia prima, las tasas de carga y las restricciones reglamentarias. A diferencia de los procesos puramente mecánicos, la digestión anaeróbica es inherentemente sensible a las perturbaciones, lo que convierte la estabilidad del proceso en un objetivo primario junto con la recuperación energética.
Hechos clave
Inferior al 5%
de flujos orgánicos de residuos
se usan actualmente para producir biogás y biometano.
Fuente: Asociación Mundial del Biogás
Biogás versus biometano - obteniendo los aspectos básicos correctos
- El biogás es la mezcla de gases sin procesar producida durante la digestión anaeróbica. Consiste principalmente de metano, dióxido de carbono, así como vapor de agua y trazas de impurezas. Se usa típicamente en campo para la generación de calor y energía.
- El biometanoes un biogás procesado: se eliminan el dióxido de carbono, el agua y las impurezas para que el gas cumpla unas especificaciones de calidad definidas. A través de esta etapa de procesamiento, el biometano puede utilizarse como gas renovable intercambiable con gas natural y puede introducirse en la red, utilizarse industrialmente o en el transporte.
Sustratos y economía circular
La producción de biogás se construye en torno al uso de materias primas disponibles a nivel local, tales como fangos de cloaca, materias primas agrícolas, alimentos y residuos orgánicos y subproductos agroindustriales. Al convertir estos flujos orgánicos a través de la digestión anaeróbica, las plantas de biogás conectan el tratamiento de residuos, la recuperación de energía y el reciclaje de nutrientes en un solo proceso. La digestión anaerobia permite estabilizar materiales orgánicos que, de otro modo, habría que eliminar; genera energía renovable y, además, los nutrientes del subproducto de la digestión anaerobia pueden reutilizarse en agricultura (en algunos países). Esta integración convierte la producción de biogás en un ejemplo práctico de economía circular, en el que los ciclos de materiales se cierran y tanto la energía como los recursos se recuperan dentro de los sistemas regionales existentes.
Digestión anaerobia: el proceso fundamental
La digestión anaerobia es el proceso biológico clave en la producción de biogás y tiene lugar en digestores sin oxígeno, donde los microorganismos transforman la materia orgánica en biogás. La composición del gas resultante, que se compone principalmente de metano y dióxido de carbono, depende en gran medida de las propiedades de la materia prima y de las condiciones de funcionamiento, como la carga orgánica, el rango de temperaturas y la estabilidad general del proceso. Al tratarse de un proceso biológico controlado y muy sensible, la digestión anaerobia responde directamente a cualquier cambio en las entradas o en las condiciones operativas: las variaciones en la materia prima o una carga desequilibrada pueden alterar las rutas de reacción, reducir la producción de gas, modificar el contenido de metano o generar inestabilidad temporal en el proceso.
Por ello, el rendimiento de la digestión no depende solo de la capacidad de diseño, sino de mantener de forma constante las condiciones dentro de un margen biológicamente estable. Esto es esencial para garantizar un funcionamiento fiable de la planta, especialmente cuando se procesan flujos de residuos orgánicos mixtos o con variaciones estacionales.
Del biogás al biometano
La transformación del biogás en biometano consiste en eliminar las impurezas y los componentes no combustibles del biogás bruto para aumentar su concentración de metano hasta alcanzar la calidad del gas natural. Tras la digestión anaerobia, el biogás se purifica para eliminar el sulfuro de hidrógeno, la humedad y los contaminantes traza. El dióxido de carbono se separa mediante tecnologías de procesamiento consolidadas. Esto permite que el biometano sea compatible con la infraestructura de gas existente y con un abanico más amplio de aplicaciones finales, como la inyección en la red o su uso como combustible renovable en el transporte y la industria.
En comparación con la utilización directa del biogás, la mejora de la calidad introduce una mayor complejidad y exige requisitos operativos más estrictos: las especificaciones de calidad del gas, el consumo energético y las pérdidas del proceso deben equilibrarse con los beneficios que aportan la compatibilidad con la red y la flexibilidad de uso. En consecuencia, la mejora de la calidad constituye una etapa operativa diferenciada, no una simple extensión de la digestión.
Calidad del gas, seguridad y control de procesos
La calidad del gas en la producción de biogás y biometano debe cumplir los requisitos específicos de cada aplicación, independientemente de si el gas se utiliza para la generación de calor y electricidad o se procesa para su inyección en la red. Las fluctuaciones en la composición de las materias primas afectan directamente a la composición del gas y pueden provocar variaciones en el contenido de metano, el contenido de humedad o las concentraciones de contaminantes.
Por lo tanto, la monitorización de la calidad de los gases y de las condiciones del proceso no solo es un requisito legal, sino también un componente esencial para garantizar un funcionamiento seguro y fiable: la detección precoz de desviaciones permite adoptar medidas preventivas y ayuda a evitar condiciones de funcionamiento anómalas que podrían comprometer la integridad, la disponibilidad o la seguridad de la planta.
En la práctica, el rendimiento de la planta se valora por la estabilidad y la uniformidad de los resultados clave del proceso, más que por los valores máximos. Una composición de gas constante, una fermentación estable y una disponibilidad fiable son indicadores esenciales de una planta de biogás o biometano bien gestionada.
Aborde los retos a los que debe hacer frente con nuestro experto
Nuestros expertos en industrias locales de Endress+Hauser están a su disposición para ayudarle.
Marco normativo para el uso global del biometano
El uso del biometano se rige por marcos normativos que definen los criterios de sostenibilidad, las normas de calidad del gas y el acceso al mercado. Estos marcos normativos establecen normas relativas a la sostenibilidad de las materias primas, las emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida y la certificación, lo que garantiza que el biometano cumpla los requisitos para ser considerado una fuente de energía renovable. Asimismo, establecen los requisitos relativos a la inyección a la red, la composición y la calidad del gas, con el fin de garantizar la compatibilidad con la infraestructura existente y un funcionamiento seguro. Además, los sistemas normativos incluyen mecanismos de medición, notificación y verificación, así como sistemas de certificación que permiten el seguimiento de los atributos renovables y facilitan la participación en el mercado.
La producción de biogás y biometano en la práctica
Descubra proyectos reales que muestran producción estable, procesos eficientes y cumplimiento normativo.